This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVMK2G:关于 TIDA-01414上的 DSP SoftWear

Guru**** 1555210 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01414
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1041513/evmk2g-about-softwear-for-dsp-on-tida-01414

器件型号:EVMK2G
主题中讨论的其他器件:TIDA-01414

您好、E2E、

我们的客户正在考虑"Dolby Atmos 条形音箱"电路的架构。
他们参考了以下 TI 设计。
www.tij.co.jp/.../TIDA-01414
他们正在请求 DSP 的编程文件。
TI 是否能够提供它?
(TI 不提供技术支持、好的。)
我想让客户使用 TI 的 EP 器件。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    请联系您当地的 TI 联系人、我们会n`t 直接在 TI.com 上提供此软件、或通过 TI E2E 论坛对此提供支持。 我们需要 调整此类音频设计的参与和支持模型、然后才能提供访问权限并帮助您的客户。 只有在我们确认 Dolby 许可证后、才能访问经认证的 Dolby 代码和 Performance Audio 软件。

    我们可以通过 TI 本地联系人提供更多详细信息。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    感谢你的答复。 我们地区的当地 TI 办事处拒绝为我们提供帮助。 由于本地 TI 仅支持 AA 帐户、因此它们忽略了"其他"。

    如果我们的客户有"Dolby license"、您能为我们提供帮助吗?

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    我确认了。 我们的客户已经拥有 Dolby 许可证。 请为 TIDA-01414的 DSP 提供软件。
    客户需要 TI 的帮助。

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此n`t 的支持模型和下载链接无法在公共 E2E 上提供。 请回复我的私人 E2E 消息、我可以在其中分享我的详细联系信息、以帮助处理此请求。

    此致、

    Rahul