This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAPL137-HT:EMU 引脚

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAPL137-HT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1047031/omapl137-ht-emu-pins

器件型号:OMAPL137-HT

大家好、

我收到了客户的问题。

"我正在使用 OMAPL137BPTPH (高温组件、176引脚封装)设计电路板、找不到用于 JTAG 仿真器的 EMU 引脚。 如何执行 JTAG 仿真、使用此组件进行调试?  "

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JTAG 信号用作 调试器功能的主接口。  您尝试使用哪些需要 EMU 信号的调试函数?

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我的

    感谢您的帮助。我收到了客户的反馈。

    "我不知道。 我看到一些 OMAP 器件具有 EMU0和 EMU1、但不是我正在使用的器件。 我希望您能澄清这些引脚的用途。"

    再次感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OMAPL137 设计具有 EMU[1:0]焊盘、但似乎它们未连接 到 OMAPL137-HT 器件中的引脚。  这些信号功能支持板级交叉触发和 HSRTDX。  但是、HSRTDX 是 CCS 不再支持的一项功能。

    此致、
    Paul