This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:DMTIGER 选择 TCLKIN 时钟、哪个引脚是 TCLKIN?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1044251/am3352-dmtimer-select-tclkin-clock-which-pins-is-tclkin

器件型号:AM3352

当 DMTIMER Selet TCLKIN 时钟时、   

  • 它可用于外部信号计数

    但 哪个引脚 用于外部信号。  

   查找 am3352数据表 ,TCLKIN 只有一个引脚,它是  B15。   我不知道我是否出错了?

  我认为每个计时器都应该有一个外部输入引脚。

对于  外部信号计数(不是编码器、只是信号计数)、应该使用哪些特性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有一个 TCLKIN 可被用作 DMTIMERs 的时钟源。 它在 ZCE 焊球 B15和 ZCZ 焊球 D14上可用。

     您尝试计算的信号边沿频率是多少?   我假设您正在尝试捕获多个信号?

    保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有一个 TCLKIN 可被用作 DMTIMERs 的时钟源。 它在 ZCE 焊球 B15和 ZCZ 焊球 D14上可用。

      这意味着  如果我想使用 dmTimer 进行外部信号计数、它只能有一个?   

     您尝试计算的信号边沿频率是多少?  

       至少200K,1M 最佳。

        我需要 的是计数  外部 信号、我需要至少两个 。它们完全独立、并且我不能使用外部中断功能。

       例如 ,外部 signa a 和 b。     a -> a_counter。  b->b_counter。one a,a_counter add one。  一个 b、 b_counter 加一个。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="491316" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1044251/am3352-dmtimer-select-tclkin-clock-which-pins-is-tclkin/3863749 #3863749"]

    只有一个 TCLKIN 可被用作 DMTIMERs 的时钟源。 它在 ZCE 焊球 B15和 ZCZ 焊球 D14上可用。

      这意味着  如果我想使用 dmTimer 进行外部信号计数、它只能有一个?   

    [/报价]

    正确。

    [引用 userid="491316" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1044251/am3352-dmtimer-select-tclkin-clock-which-pins-is-tclkin/3863749 #3863749"]

      我需要 的是计数  外部 信号、我需要至少两个 。它们完全独立、并且我不能使用外部中断功能。

       例如 ,外部 signa a 和 b。     a -> a_counter。  b->b_counter。one a,a_counter add one。  一个 b、 b_counter 加一个。  

    [/报价]

    我正在探讨是否有适合您的替代方案。  

    保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我对你 的答复有延误。 感谢您的讲解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stlil 正在寻找团队可能提出的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请看一下 eQEP 接口。  您应该能够将 QEPA 输入用于您希望计数的信号。 您可以通过将计数器(QPOSCNT)编程为始终递增计数(QDECCTRL:QSRC)来覆盖方向(QEPB)。  本模块中还有其他一些您可能会认为有用的功能。  

    请查看 TRM 中的 eQEP 部分以了解完整的详细信息。  

    注意: 这是一种可能的解决方案、可满足您的需求、我们尚未对其进行原型设计。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  感谢您的回复