This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:在 Windows 环境中构建 PDK 时出错

Guru**** 2542740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1046230/dra821u-error-occurs-when-building-pdk-in-windows-environment

器件型号:DRA821U

我想在 Windows 10环境中使用 A72内核构建一个模块。
见"3. 平台开发套件(PDK) J7200用户指南中的"入门"。
software-dl.ti.com/.../getting_started.html
但我遇到错误。
误差如下所示。
 ・C:\ ti \ xdctools_3_61_04_40_core \ gmake -s pdk_libs_allcore 板= j7200_evm
   C:/Users/E153754/AppData/Local/Temp/make4104-1.sh:1:C:/Users/E153754/AppData/Local/Temp/make4104-1.sh:C:TI / xdctools_3_61_04_40_core / gmake:未找到
   gmake:***[makefile:281:pdk_libs_allcores]错误127
 ・C:\ ti \ xdctools_3_61_04_40_core \ gmake -s 帮助板= j7200_EVM
   C:/Users/E153754/AppData/Local/Temp/make6104-1.sh:1:C:/Users/E153754/AppData/Local/Temp/make6104-1.sh:C:TI / xdctools_3_61_04_40_core / bin / echo:找不到
   gmake:***[makefile:206:Help]错误127
就我看到的错误而言、我认为在"C:TI / xdctools_3_61_04_40_core/gmake"中的"C:"后面没有"/"。
我应该怎么做?

构建 PDK 的过程如下所示
μ・处理器 SDK RTOS 源包
www.tij.co.jp/.../PROCESSOR-SDK-J7200下载并解压缩以下两个文件。
-ti-processor-sdk-rtos-j7200-evm-08_00_00_12.tar.gz
创建"c:\ ti"文件夹、然后将文件夹/文件解压缩到"ti-processor-sdk-rtos-j7200-evm-08_00_00_12"文件夹中。
解压缩后的文件夹结构
C:|ti
|BIOS_6_83_02_07
|CG_xml_2.61.00
|ethfw
|网关演示
|gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64 Aarch64-no-elf
|mcusw
|NDK_3_80_00_19
|ns_2_80_00_17
|pdk_j7200_08_00_00_37
|PSDK_RTOS
|REMOTE 设备
|ti-cgt-arm_20.2.0.LTS
|UIA_2_30_01_02
|xdctools_3_61_04_40_core
| index.html
注:在解压缩过程中会出现以下两种错误
无法创建符号链接:客户端没有请求的权限。:C:\ TI \ ti-processor-sdk-rtos-j7200-evm-08_00_00_12 \ gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64 - arch64-no-elf \ libexec \ gcc \ Aarch64-no-elf \ 9.2.1 \lib0_plugin.so
无法创建符号链接:客户端没有所请求的权限。:C:\ TI \ ti-processor-sdk-rtos-j7200-evm-08_00_00_12 \ gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64 - arch64-no-elf \ libexec \ gcc \ Aarch64-no-elf \ 9.2.1 \libbl_plugin

-ti-processor-sdk-rtos-j7200-evm-08_00_00_12-windows_codegen_tools.tar.gz
删除"c:\ ti"文件夹中的以下两个文件夹。
TI-CGT-ARM_20.2.0.LTS
xdctools_3_61_04_40_core

-解 压缩"ti-processor-sdk-rtos-j7200-evm-08_00_00_12-windows_codegen_tools"文件夹中的文件夹/文件到"c:\ ti"文件夹。

・环境设置
在 CMD 窗口中发出以下命令。
设置 TOOLS_INSTALL_PATH = C:\ ti
设置 SDK_INSTALL_PATH = C:\ ti

我认为不需要在 pdk_install_DIR / packages / ti / build 中更改 pdk_tools_path.mk。
我还在使用 makefile 而不进行任何更改。

・更改当前目录。
CD C:\ ti \ pk_j7200_08_00_00_37\ packages \ ti \ build

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hisanori、

    [引用 userid="500847" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1046230/dra821u-error-occurs-when-building-pdk-in-windows-environment "]环境设置
    在 CMD 窗口中发出以下命令。
    设置 TOOLS_INSTALL_PATH = C:\ ti
    设置 SDK_INSTALL_PATH = C:\ ti

    只要您使用默认工具、就不需要执行上述步骤。 请跳过此步骤并尝试一下吗?

    此致、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果未设置环境变量、则会发生以下错误。
    gmake -s 帮助板= j7200_EVM
    "gmake"是一个内部或外部命令、
    它不被识别为可操作程序或批处理文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j7200/08_00_00_12/exports/docs/pdk_j7200_08_00_00_37/docs/userguide/j7200/getting_started.html 第3.3.2节所述、使用 pdksetupenv.bat 设置环境。

    此致、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过进行以下设置、我能够正常工作。
    设置路径=%路径% C:\ ti \ xdctools_3_61_04_40_core