This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:TDA4VM需要做甚麼基本設定嗎 SK-μ H

Guru**** 671890 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, SK-TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1044216/sk-tda4vm-sk-tda4vm

器件型号:SK-TDA4VM

您好 μ A

我是剛接觸TI產品的新手,我已完成OS步驟,請問拿到SK - TDA4VM開發板需要做甚麼設定嗎

請問SK - TDA4VM如何關機?

支援無線網卡Intel 8265NGW嗎?

謝謝 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请用英文解释一下。

    -凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 
    我不熟悉 TI 产品、并且已完成操作系统步骤。 它是否与操作 Raspberry Pi 系统相同? 此主板是否支持无线网卡 Intel 8265NGW?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="498372" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1044216/sk-tda4vm-sk-tda4vm/3862307 #3862307"]它是否与操作 Raspberry Pi 系统相同?

    TDA4VM-SK 运行 Linux 操作系统、因此外观和风格应该相似。 但是、由于我们使用不同的 Linux 发行版(Arago 用于 TDA4VM-SK、而 Raspbian 用于 Raspberry Pi)、因此会有差异。 请告诉我您是否正在寻找 Raspberry Pi 系统的特定功能。

    [引用 userid="498372" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1044216/sk-tda4vm-sk-tda4vm/3862307 #3862307"]此主板是否支持无线网卡 Intel 8265NGW?

    我们仅在 TDA4VM-SK 上测试了无线网卡 Intel 9260。  让我与团队核实英特尔8265NGW 是否正常工作、然后返回给您。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复
    我要确认的是、在我安装 Linux 后、我只能单击显示屏上的终端。 是否确认正确? 
    您是否使用终端中的以下命令来安装 python 或连接到网络? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要更多的背景信息来为您提供一个好的答案。 请您回答以下问题:

    •  您是否遵循了用户指南并需要有关步骤的帮助? 如果是、您坚持使用哪一个用户指南和步骤?  
    • 您是否在问是否有 Raspberry Pi 等桌面 GUI?
    • 还是以上问题都不是? 如果是、您能否提供有关该问题的更多详细信息?

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    回答您的问题 

    1. 我在官方网站上看到 SK-TDA4VM SDK 文档软件安装过程有一些问题。  

    是否只能从 PC 上安装 SK-DTA4VM 电路板、只能通过命令端子 tera 项来控制 SK-DTA4VM 电路板?

    或者、我可以直接在 SK-DTA4VM 电路板的终端中输入./setup_script.sh 以工作吗?

    2.是的。  还是在终端下执行所有操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我们在 PC 上使用 balenaEtcher 将 SK-TDA4VM 电路板启动到 micro SD 卡所需的一切安装。 使用 micro SD 卡启动 SK-TDA4VM 后、连接 Tera Term、然后以 root 身份登录、然后运行./setup_script.sh 以安装依赖项。

    2.我们不提供 Linux 发行版与 Raspberry Pi 不同的桌面 GUI。 我们提供了一个无头 Linux、您可以在其中访问 Linux 终端、并且所有操作都在您能够引导电路板后在终端下执行。

       您能否验证在连接 TDA4VM-SK 时 Tera Term 是否看到5个不同的 COM 端口处于开路状态? 下面屏幕截图中的 COM10是要连接的端口、我可以登录 到 Linux 并 运行./setup_script.sh。  您的电路板上的 COM 端口号可能不同。

    如果您没有看到5个不同的 COM 端口、则 可能缺少驱动程序。 如果 是这样,可以在此处安装名为"CP210x Universal Windows Driver"的 Windows 驱动程序:https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我运行  setup_script.sh 时、会发生错误。 是否有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    错误是否与以下 E2E 中的错误相同?  https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1045012/tda4vm-linux-sdk-for-edge-ai-applications-environment

    此外、您是否能够登录到 Linux 终端?

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是相同的误差。 
    我目前使用计算机登录终端以控制 SK-TDA4VM。
    我可以直接在 SK-TDA4VM 上运行还是在不使用计算机的情况下运行 python 程序? 

    我是 TI 产品的新手。 我不知道如何在 SK-DA4VM 产品中使用此系统。

    是否有任何基本教学课程或网页可供我参考?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="498372" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1044216/sk-tda4vm-sk-tda4vm/3868639 #3868639"]
    它是相同的误差。 
    [/报价]

    SK-TDA4VM 是否 通过 公司代理连接到互联网?

    [引用 userid="498372" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1044216/sk-tda4vm-sk-tda4vm/3868639 #3868639"]是否有任何基本教学课程或网页可供我参考?

    在教学课程中:我们有一个名为边缘 AI Academy 的系列、首先介绍边缘 AI 的基本原理、然后介绍一些使用 SK-TDA4VM 的实践示例。 我将在此处添加链接: Edge AI Academy

    [引用 userid="498372" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1044216/sk-tda4vm-sk-tda4vm/3868639 #3868639"]我能否直接在 SK-TDA4VM 上运行或在不使用计算机的情况下运行 Python 程序?

    遗憾的是、我们目前没有在 SK-TDA4VM 上直接运行的功能。 所有操作均通过通过 UART 或 SSH 连接的单独计算机完成。  

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 
    我在 SK-TDA4VM 上安装了英特尔RegisteredWireless-AC 9260,但未读取英特尔RegisteredWireless-AC 9260无线网卡。 
    SK-TDA4VM 是否具有无线网卡驱动程序?
    或者我是否需要自己安装无线网卡的驱动程序?
    此外、在运行 apt-get 更新时、错误为 apt-get commond not found。 使用哪种版本的 Linux? 
     谢谢 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="498372" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1044216/sk-tda4vm-sk-tda4vm/3869885 #3869885"]或者我是否需要自己安装无线网卡的驱动程序?

    是否可以检查/lib/firmware 目录中以 iwlwifi 9260开头的一些文件? 安装时应包含驱动程序。

    此外、您能否运行 ifconfig -a  并发布结果?

    [引用 userid="498372" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1044216/sk-tda4vm-sk-tda4vm/3869885 #3869885"]
    此外、在运行 apt-get 更新时、错误为 apt-get commond not found。 使用哪种版本的 Linux? 
    [/报价]

    请查看此 E2E :https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674674/linux-beaglebn-apt-get-installation/2483789#2483789。  它用于不同的电路板、但实际上 apt-get 不 适用于我们 基于 Yocto 的 Linux 发行版 Arago。 我们使用 opkg、但它需要一些设置来安装 apt-get 等软件包。

    一种潜在的解决方法是在 Arago 的顶部安装 Ubuntu 发行版的 Docker 映像、 该映像能够运行 apt-get。 但是、运行 Docker 将占用额外的内存 并提供更严格的内存限制。 我将在 此处链接有关为 Ubuntu 构建 Docker 的参考:http://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-sk-tda4vm/08_00_01_10/exports/docs/docker_environment.html

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,μ A

    是否可以检查 /lib/firmware 目录中以  iwlwifi 9260开头的一些文件

    这是目录中的文件、是 iwlwifi 9260的文件 
    license.IBT_firmware iwlwio-8265-21.ucode J7-C71_0-fw 
    license.iwlwifi 固件 iwlwifi 8265-22.ucode j7-main-r5f0_0-fw
    Cadence iwlWIFI-8265-27.ucode J7-main-
    rfwlf0wifi 8265-31.ucode j7-mcu-r5f0_0-fw
    英特尔 iwlwifi-8265-34.ucode pdk-ipc
    iwlwii-3160-17.ucode iwlwii-8265-36.ucode PRU
    iwlwifi -8000C-13.ucode iwlwifi - 13.ucode iwlthwifi - 3160-17.ucode iwlwifi -8265-36.ucode -b0-jF-b0-33.ucode pvd_dec_full_bin_fw
    iwlwifi -8000C-16.ucode iwlwifi 9260-th-b0-JF-b0-34.ucodegination.db
    iwlwifi-8000C-21.ucode iwlWIFI-9260-th -b0-JF-b0-38.ucode 監管
    db.p7s iwlwifi-8000C-22.ucode iwlWIFI-9260-th-b0-JF-b0-41.ucode rgx.fw22.104.208.318
    iwlwifi -8000C-27.ucode iwlwifi 9260-th-b0-JF-b0-43.ucode rgx.sh.22.104.208.318
    iwlwifi -8000C-31.ucode iwlwifi 9260-th-b0-JF-b0-466 ucode ti-connectivity
    iwlwifi -8000C-34.ucode J7-C66_0-FW vision_apps_EAik
    iwlwifi-8000C-36.ucode J7-C66_1-FW vision_apps_evm

    2.是否可以运行  ifconfig -a  并发布结果?
    运行 ifconfig -a 的结果 
     CAN0:标志= 128 MTU 16公制1 
    unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 10 (UNSPEC)
    RX 数据包0字节0 (0.0 B)
    RX 错误0丢弃0超限0帧0
    TX 数据包0字节0 (0.0 B)
    TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0
    器件中断20

    CAN1:标志= 128 MTU 16公制1
    unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 10 (UNSPEC)
    RX 数据包0字节0 (0.0 B)
    RX 错误0丢弃0超限0帧0
    TX 数据包0字节0 (0.0 B)
    TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0
    器件中断41

    CAN2:标志= 128 MTU 16公制1
    unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 10 (UNSPEC)
    RX 数据包0字节0 (0.0 B)
    RX 错误0丢弃0超限0帧0
    TX 数据包0字节0 (0.0 B)
    TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0
    器件中断43

    CAN3:标志= 128 MTU 16公制1
    unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 10 (UNSPEC)
    RX 数据包0字节0 (0.0 B)
    RX 错误0丢弃0超限0帧0
    TX 数据包0字节0 (0.0 B)
    TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0
    器件中断45

    docker0:flags=4099 MTU 1500公制1
    iNet 172.17.0.1网络掩码255.255.0.0广播172.17.255.255
    以太网02:42:be:0A:3f:af txqueuelen 0 (以太网)
    RX 数据包0字节0 (0.0 B)
    RX 错误0丢弃0超限0帧0
    TX 数据包0字节0 (0.0 B)
    TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0

    eth0:flags=4099 MTU 1500公制1
    乙醚24:76:25:96:1D:04 txqueuelen 1000 (以太网)
    RX 数据包0字节0 (0.0 B)
    RX 错误0丢弃0超限0帧0
    TX 数据包0字节0 (0.0 B)
    TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0

    LO:flags=73 MTU 65536公制1
    iNet 127.0.0.1网络掩码255.0.0.0
    inet6::1 prefixlen 128范围 ID 0x10
    loop txqueuelen 1000 (本地环回)
    RX 数据包82字节6220 (6.0 KiB)
    RX 错误0丢弃0超限0帧0
    TX 数据包82字节6220 (6.0 KiB)
    TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0

    wlp1s0:flags=4098 MTU 1500公制1
    乙醚 fc:44:82:48:15:de txqueuelen 1000 (以太网)
    RX 数据包0字节0 (0.0 B)
    RX 错误0丢弃0超限0帧0
    TX 数据包0字节0 (0.0 B)
    TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供相关信息。  

    您能否尝试以下操作:

    • ip link set wlp1s0 up
    • iw dev wlp1s0连接  (更换时 SSID 连接到的网络)
    • udhcpc -i wlp1s0

    我已经测试过上述内容 、它应该会将您连接到一个开放的网络(无密码)。

    /lib/firmware 上已正确安装了 WiFi 卡的正确固件,ifconfig -a 告诉我电路板已成功检测到 WiFi 卡(wlp1s0是 WiFi 卡)。 问题似乎是 WiFi 卡没有启动。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已激活无线网卡、我介绍了如何使用网络上的命令连接到 WPA WiFi。
    首先运行 wpa_passphrase 大猩猩>>/etc/wpa_supplicant.conf 并输入密码。
    检查 wpa_supplicant.conf 以输入 SSID 和 PSK。
    然后运行 sudo wpa_supplicant -Dwext -iwlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf
    、但发生错误 

    ioctl[SIOCSIWPMKSA]:器件的 ioctl 不合适
    ioctl[SIOCSIWMODE]:器件的 ioctl 不合适
    ioctl[SIOCGIWRANGE]:器件的 ioctl
    ioctl[SIOCGIWMODE]:器件的 ioctl 不合适
    ioctl[SIOCSIWAP]:器件的 ioctl 不合适
    ioctl[SIOCSIWESSID]:器件的 ioctl 不合适
    ioctl[SIOCSIWENCODEEXT]:器件的 ioctl
    ioctl[SIOCSIWENCODEEXT]:器件的 ioctl
    ioctl[SIOCSIWENCODEEXT]:器件的 ioctl
    ioctl[SIOCSIWENCODEEXT]:器件的 ioctl
    ioctl[SIOCSIWPMKSA]:器件的 ioctl 不合适
    ioctl[SIOCSIWSCAN]:器件的 ioctl 不合适
    wlp1s0:ctrl-event-scan-failed ret=-1 retry=1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要连接到受 WPA 保护的网络,请尝试以下操作:

    • ip link set wlp1s0 up
    • wpa_supplicant -B -i wlp1s0 -c <(wpa_passphrase your _sid your _password 您的密码)
    • udhcpc -i wlp1s0

    如果显示"nl80211:无法设置接口'p2p-dev-wlp1s0"向上",则可能在后台运行 wpa_supplicant 进程。 这可以通过  killall wpa_supplicant 来修复。 请告诉我上述内容是否有效。

    此致、

    Takuma