您好 μ A
我是剛接觸TI產品的新手,我已完成OS步驟,請問拿到SK - TDA4VM開發板需要做甚麼設定嗎
請問SK - TDA4VM如何關機?
支援無線網卡Intel 8265NGW嗎?
謝謝 μ A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
[引用 userid="498372" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1044216/sk-tda4vm-sk-tda4vm/3862307 #3862307"]它是否与操作 Raspberry Pi 系统相同?TDA4VM-SK 运行 Linux 操作系统、因此外观和风格应该相似。 但是、由于我们使用不同的 Linux 发行版(Arago 用于 TDA4VM-SK、而 Raspbian 用于 Raspberry Pi)、因此会有差异。 请告诉我您是否正在寻找 Raspberry Pi 系统的特定功能。
[引用 userid="498372" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1044216/sk-tda4vm-sk-tda4vm/3862307 #3862307"]此主板是否支持无线网卡 Intel 8265NGW?我们仅在 TDA4VM-SK 上测试了无线网卡 Intel 9260。 让我与团队核实英特尔8265NGW 是否正常工作、然后返回给您。
此致、
Takuma
您好!
回答您的问题
1. 我在官方网站上看到 SK-TDA4VM SDK 文档软件安装过程有一些问题。
是否只能从 PC 上安装 SK-DTA4VM 电路板、只能通过命令端子 tera 项来控制 SK-DTA4VM 电路板?
或者、我可以直接在 SK-DTA4VM 电路板的终端中输入./setup_script.sh 以工作吗?
2.是的。 还是在终端下执行所有操作?
您好!
1.我们在 PC 上使用 balenaEtcher 将 SK-TDA4VM 电路板启动到 micro SD 卡所需的一切安装。 使用 micro SD 卡启动 SK-TDA4VM 后、连接 Tera Term、然后以 root 身份登录、然后运行./setup_script.sh 以安装依赖项。
2.我们不提供 Linux 发行版与 Raspberry Pi 不同的桌面 GUI。 我们提供了一个无头 Linux、您可以在其中访问 Linux 终端、并且所有操作都在您能够引导电路板后在终端下执行。
您能否验证在连接 TDA4VM-SK 时 Tera Term 是否看到5个不同的 COM 端口处于开路状态? 下面屏幕截图中的 COM10是要连接的端口、我可以登录 到 Linux 并 运行./setup_script.sh。 您的电路板上的 COM 端口号可能不同。
如果您没有看到5个不同的 COM 端口、则 可能缺少驱动程序。 如果 是这样,可以在此处安装名为"CP210x Universal Windows Driver"的 Windows 驱动程序:https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
此致、
Takuma
您好!
错误是否与以下 E2E 中的错误相同? https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1045012/tda4vm-linux-sdk-for-edge-ai-applications-environment
此外、您是否能够登录到 Linux 终端?
此致、
Takuma
您好!
[引用 userid="498372" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1044216/sk-tda4vm-sk-tda4vm/3868639 #3868639"]它是相同的误差。
SK-TDA4VM 是否 通过 公司代理连接到互联网?
[引用 userid="498372" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1044216/sk-tda4vm-sk-tda4vm/3868639 #3868639"]是否有任何基本教学课程或网页可供我参考?在教学课程中:我们有一个名为边缘 AI Academy 的系列、首先介绍边缘 AI 的基本原理、然后介绍一些使用 SK-TDA4VM 的实践示例。 我将在此处添加链接: Edge AI Academy
[引用 userid="498372" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1044216/sk-tda4vm-sk-tda4vm/3868639 #3868639"]我能否直接在 SK-TDA4VM 上运行或在不使用计算机的情况下运行 Python 程序?遗憾的是、我们目前没有在 SK-TDA4VM 上直接运行的功能。 所有操作均通过通过 UART 或 SSH 连接的单独计算机完成。
此致、
Takuma
您好!
感谢您的回复。
我在 SK-TDA4VM 上安装了英特尔Wireless-AC 9260,但未读取英特尔Wireless-AC 9260无线网卡。
SK-TDA4VM 是否具有无线网卡驱动程序? 或者我是否需要自己安装无线网卡的驱动程序?
此外、在运行 apt-get 更新时、错误为 apt-get commond not found。 使用哪种版本的 Linux?
谢谢
您好!
[引用 userid="498372" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1044216/sk-tda4vm-sk-tda4vm/3869885 #3869885"]或者我是否需要自己安装无线网卡的驱动程序?是否可以检查/lib/firmware 目录中以 iwlwifi 9260开头的一些文件? 安装时应包含驱动程序。
此外、您能否运行 ifconfig -a 并发布结果?
[引用 userid="498372" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1044216/sk-tda4vm-sk-tda4vm/3869885 #3869885"]此外、在运行 apt-get 更新时、错误为 apt-get commond not found。 使用哪种版本的 Linux?
请查看此 E2E :https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674674/linux-beaglebn-apt-get-installation/2483789#2483789。 它用于不同的电路板、但实际上 apt-get 不 适用于我们 基于 Yocto 的 Linux 发行版 Arago。 我们使用 opkg、但它需要一些设置来安装 apt-get 等软件包。
一种潜在的解决方法是在 Arago 的顶部安装 Ubuntu 发行版的 Docker 映像、 该映像能够运行 apt-get。 但是、运行 Docker 将占用额外的内存 并提供更严格的内存限制。 我将在 此处链接有关为 Ubuntu 构建 Docker 的参考:http://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-sk-tda4vm/08_00_01_10/exports/docs/docker_environment.html
此致、
Takuma
你好,μ A
是否可以检查 /lib/firmware 目录中以 iwlwifi 9260开头的一些文件?
这是目录中的文件、是 iwlwifi 9260的文件
license.IBT_firmware iwlwio-8265-21.ucode J7-C71_0-fw
license.iwlwifi 固件 iwlwifi 8265-22.ucode j7-main-r5f0_0-fw
Cadence iwlWIFI-8265-27.ucode J7-main-
rfwlf0wifi 8265-31.ucode j7-mcu-r5f0_0-fw
英特尔 iwlwifi-8265-34.ucode pdk-ipc
iwlwii-3160-17.ucode iwlwii-8265-36.ucode PRU
iwlwifi -8000C-13.ucode iwlwifi - 13.ucode iwlthwifi - 3160-17.ucode iwlwifi -8265-36.ucode -b0-jF-b0-33.ucode pvd_dec_full_bin_fw
iwlwifi -8000C-16.ucode iwlwifi 9260-th-b0-JF-b0-34.ucodegination.db
iwlwifi-8000C-21.ucode iwlWIFI-9260-th -b0-JF-b0-38.ucode 監管
db.p7s iwlwifi-8000C-22.ucode iwlWIFI-9260-th-b0-JF-b0-41.ucode rgx.fw22.104.208.318
iwlwifi -8000C-27.ucode iwlwifi 9260-th-b0-JF-b0-43.ucode rgx.sh.22.104.208.318
iwlwifi -8000C-31.ucode iwlwifi 9260-th-b0-JF-b0-466 ucode ti-connectivity
iwlwifi -8000C-34.ucode J7-C66_0-FW vision_apps_EAik
iwlwifi-8000C-36.ucode J7-C66_1-FW vision_apps_evm
2.是否可以运行 ifconfig -a 并发布结果?
运行 ifconfig -a 的结果
CAN0:标志= 128 MTU 16公制1
unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 10 (UNSPEC)
RX 数据包0字节0 (0.0 B)
RX 错误0丢弃0超限0帧0
TX 数据包0字节0 (0.0 B)
TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0
器件中断20
CAN1:标志= 128 MTU 16公制1
unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 10 (UNSPEC)
RX 数据包0字节0 (0.0 B)
RX 错误0丢弃0超限0帧0
TX 数据包0字节0 (0.0 B)
TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0
器件中断41
CAN2:标志= 128 MTU 16公制1
unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 10 (UNSPEC)
RX 数据包0字节0 (0.0 B)
RX 错误0丢弃0超限0帧0
TX 数据包0字节0 (0.0 B)
TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0
器件中断43
CAN3:标志= 128 MTU 16公制1
unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 10 (UNSPEC)
RX 数据包0字节0 (0.0 B)
RX 错误0丢弃0超限0帧0
TX 数据包0字节0 (0.0 B)
TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0
器件中断45
docker0:flags=4099 MTU 1500公制1
iNet 172.17.0.1网络掩码255.255.0.0广播172.17.255.255
以太网02:42:be:0A:3f:af txqueuelen 0 (以太网)
RX 数据包0字节0 (0.0 B)
RX 错误0丢弃0超限0帧0
TX 数据包0字节0 (0.0 B)
TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0
eth0:flags=4099 MTU 1500公制1
乙醚24:76:25:96:1D:04 txqueuelen 1000 (以太网)
RX 数据包0字节0 (0.0 B)
RX 错误0丢弃0超限0帧0
TX 数据包0字节0 (0.0 B)
TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0
LO:flags=73 MTU 65536公制1
iNet 127.0.0.1网络掩码255.0.0.0
inet6::1 prefixlen 128范围 ID 0x10
loop txqueuelen 1000 (本地环回)
RX 数据包82字节6220 (6.0 KiB)
RX 错误0丢弃0超限0帧0
TX 数据包82字节6220 (6.0 KiB)
TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0
wlp1s0:flags=4098 MTU 1500公制1
乙醚 fc:44:82:48:15:de txqueuelen 1000 (以太网)
RX 数据包0字节0 (0.0 B)
RX 错误0丢弃0超限0帧0
TX 数据包0字节0 (0.0 B)
TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0
您好!
感谢您提供相关信息。
您能否尝试以下操作:
我已经测试过上述内容 、它应该会将您连接到一个开放的网络(无密码)。
/lib/firmware 上已正确安装了 WiFi 卡的正确固件,ifconfig -a 告诉我电路板已成功检测到 WiFi 卡(wlp1s0是 WiFi 卡)。 问题似乎是 WiFi 卡没有启动。
此致、
Takuma
您好!
我已激活无线网卡、我介绍了如何使用网络上的命令连接到 WPA WiFi。
首先运行 wpa_passphrase 大猩猩>>/etc/wpa_supplicant.conf 并输入密码。
检查 wpa_supplicant.conf 以输入 SSID 和 PSK。
然后运行 sudo wpa_supplicant -Dwext -iwlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf
、但发生错误
ioctl[SIOCSIWPMKSA]:器件的 ioctl 不合适
ioctl[SIOCSIWMODE]:器件的 ioctl 不合适
ioctl[SIOCGIWRANGE]:器件的 ioctl
ioctl[SIOCGIWMODE]:器件的 ioctl 不合适
ioctl[SIOCSIWAP]:器件的 ioctl 不合适
ioctl[SIOCSIWESSID]:器件的 ioctl 不合适
ioctl[SIOCSIWENCODEEXT]:器件的 ioctl
ioctl[SIOCSIWENCODEEXT]:器件的 ioctl
ioctl[SIOCSIWENCODEEXT]:器件的 ioctl
ioctl[SIOCSIWENCODEEXT]:器件的 ioctl
ioctl[SIOCSIWPMKSA]:器件的 ioctl 不合适
ioctl[SIOCSIWSCAN]:器件的 ioctl 不合适
wlp1s0:ctrl-event-scan-failed ret=-1 retry=1
您好!
要连接到受 WPA 保护的网络,请尝试以下操作:
如果显示"nl80211:无法设置接口'p2p-dev-wlp1s0"向上",则可能在后台运行 wpa_supplicant 进程。 这可以通过 killall wpa_supplicant 来修复。 请告诉我上述内容是否有效。
此致、
Takuma