This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SX:如何更改 tda2上的 DDR 存储器大小?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2SX

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1046205/tda2sx-how-to-change-the-ddr-memory-size-on-the-tda2

器件型号:TDA2Sx
主题中讨论的其他器件:TDA2

我们自己的 tda2板中使用了两个 DDR、每个都是2GB、总共为4GB。

发现 DTS 中的默认内存节点为1GB。 将其更改为4GB 后、发现无法启动内核。 如何使用所有4GB 内存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我您如何确认总共4GB 的容量吗? 您是否有定制板或使用标准 TI TDA2SX EVM?
    支持的最大容量可高达4GB、但我相信在 TI 电路板上是2GB DDR。 您可以在4GB DDR 上共享链接吗?

    此致、
    基尔西