This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:在 Windows 环境中 PDK 编译的 common.mk 中发生错误

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1046738/dra821u-error-occurs-in-common-mk-of-pdk-build-in-windows-environment

器件型号:DRA821U

我想在 Windows 10环境中使用 A72内核构建一个模块。
见"6.2。 电路板诊断概述"。
software-dl.ti.com/.../board_diag.html

但是,当我在 DOS 窗口中输入以下命令时。
 gmake -s board_diag_bootSwitch board=j7200_EVM 内核=mpu1_0 build_profile=debug
出现以下错误。
 gmake[1]:***[C:/ti/pdk_j7200_08_00_00_37/packages/ti/build/makerules/common.mk:761:    C:/ti/pdk_j7200_08_00_00_37/packages/ti/binary/board_diag_bootSwitch/bin/j7200_evm/board_diag_bootSwitch_mpu1_0_debug.appimage ]错误1
 gmake:***[makefile:369:Board_diag_bootSwitch]错误2.
我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下消息出现在错误消息之前。

    正在检查 OpenSSL ...
    未找到! 请安装 OpenSSL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安装 OpenSSL 可解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以共享完整日志吗?  

    此外,您能否从 C:/ti/pdk_j7200_08_00_00_37/packages/ti/build 尝试"gmake board_diag_bootSwitch board=j7200_evm core=mpu1_0"?

    此致、

    Parth