This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:当我禁用 CPSW2G 时、无法使用 CPSW9G

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1045798/tda4vm-when-i-disable-cpsw2g-can-not-use-cpsw9g

器件型号:TDA4VM

您好的支持:

   当我在 DTS 中禁用 CPSW2G 时。

++ board-support/linux-5.4.106+gitAUTOINC+023faefa70-g023faefa70/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721e-common-proc-board.dts (工作副本)
@@-894,6+894,7 @@

&MCU_cpsw{
pinctrl-names ="default";
+ STATUS ="禁用";
pinctrl-0 =<&MCU_cpsw_PINS_DEFAULT &MCU_MDIO_PINS_DEFAULT>;
};

引导设备时出现以下错误:

[30.697051] genirq:无法为 irqchip MSI-INTA 上的 MAIN_r5fss_cpsw9g_virt_mac0 (IRQ 55)请求资源
[30.708417] j721e-cpsw-virt-Mac main_r5fss_cpsw9g_virt_mac0:请求 TX IRQ 55、-22失败
[30.750933] j721e-cpsw-virt-Mac:probe of main_r5fss_cpsw9g_virt_mac0 failed with error -22.(主_r5fss_cpsw9g_virt_mac0的探测器失败,错误-22。

就我而言、这两者并不相关、但这正是我所看到的。  我的 SDK 版本7.3,您可以提供一些分析帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否完全删除 MCU CPSW 节点和所有相关节点,如 PHY、MDIO 等?

    此致

    葡萄园