This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:TMS320DM8148

Guru**** 2545010 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM8148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1044782/tms320dm8148-tms320dm8148

器件型号:TMS320DM8148

我们能否将 HD-SDI 视频信号与 TMS320DM8148连接?

如果是、请告知我们如何操作

如果知道替代方法是什么?

我们还有任何其他 TI 处理器、可以直接连接 HD-SDI 信号  

此致、

Hussain  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hussain、

    不是直接的、而是有解码器/转换器将 HD-SDI 信号转换为并行输出、然后它可以与 DM8148连接。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何具有更多信息的建议解码器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以使用 GS2961吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来像是输出10位或20位输出、但无法确认。 请咨询 Semtech、此芯片是否可以通过8位或16位接口输出标准 YUV422数据。