This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] プロセッサー-SDK-J7200:如何将项目下载到 Jacinto7 J7200 (DRA821) EVM 的 A72内核

Guru**** 2556560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1044669/-sdk-j7200-how-to-download-a-project-to-the-a72-core-of-jacinto7-j7200-dra821-evm

器件型号:PROCESSOR-SDK-J7200
主题中讨论的其他器件:DRA821

你好。
我想将项目下载到 Jacinto 7 J7200 (DRA821) EVM 的 A72内核。

阅读下面的手册并加载 launch.js 脚本后、我能够连接到 CortexA72_0_0。
software-dl.ti.com/.../ccs_setup_j7200.html
software-dl.ti.com/.../evm_setup_j7200.html
但是、当我加载 Hello World Out 文件时、我会遇到以下错误:
CortexA72_0_0:文件加载程序:验证失败:地址0x0000000000004A31处的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
CortexA72_0_0:GEL:文件:C:\用户\ E153754 \ workspace_v10 \测试\调试\测试.out:发生数据验证错误、文件加载失败。

程序如下。
[文件]-[新建]-[CCS 项目]中的・
目标:EVM_J7200
连接:德州仪器 XDS110 USB 调试探针
Cortec A [Arm]选项卡
项目名称:大家好
编译器版本:TI v20.2.5.LTS
项目类型和工具链:初始值
项目模板和示例:Hello World
使用[Finish]创建项目。
・使用[Project]-[Build Add]进行编译。
・在 Target Configurations 屏幕上右键点击"J7200.ccxml"、然后点击 Launch Selected Configuration"。
・在"征兵制 度控制台"屏幕上
"LoadJSFile (" C:/Ti/pdk_j7200_08_00_00_37/packages/ti/drv/sciclient/tools/ccsLoadDmsc/j7200/launch.js ")"
脚本加载。
・在"Debug"屏幕上连接目标 Cortex A72_0_0。
・在[Run]-[Load]-[CCS 项目]中选择创建的 Hello .out。
此过程会导致上述错误。

如何在 A72内核上加载项目?