This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3351:AM3351

Guru**** 2552890 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1045435/am3351-am3351

器件型号:AM3351

大家好、

我正在寻找将 Murata WIFI 模块"LBWA1KL1FX-875"与 AM3351集成的参考。

是否有人能帮助我了解 LBAW1KL1FX-875是否提供了可与 AM3351集成的稳定/开发人员驱动程序?

期待尽快获得有关此方面的帮助。  

谢谢、

穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    我们在此论坛上支持 TI 器件和 TI 软件。 您需要联系 Murata、询问他们是否已为其外设开发了驱动程序、或者您是否对使其外设与 Linux 处理器配合使用有任何疑问。

    如果您使用 Murata 器件进行设计、遇到问题、并将问题追溯到 TI 驱动程序、我们可以提供帮助。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    非常感谢这一亮点。 我了解您介绍的 TI 器件和软件。

    我的问题很常见、如果 有人将 AM3351与  LBAW1KL1FX-875一起使用、 如果有、运行此驱动程序和配置所采取的步骤是什么、例如、驱动程序和配置。

    感谢您对该主题的任何提及。

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    让我将您的问题发送给我们的 EVM 团队、以评论是否有任何 TI EVM 使用了此器件。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mohammed、

    使用 AM3351阻止此无线电广播应该没有问题、因为无线电本身具有4位 SDIO 接口、这正是我们在 WiLink 产品上使用的接口、并且与 Sitara 处理器很好地集成。  Murata 或 Cypress 将需要在器件树配置和特定于无线电的固件方面为您提供帮助-在这方面、我没有发现与 AM3351集成的独特之处(当然、除了 pinmux)。

    此致、
    Mike