This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:DS90UB964-Q1EVM 连接到 TDA4VM EVM (J7X COMMON 板或 SK-TDA4VM)

Guru**** 2542030 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB964-Q1, SK-TDA4VM, DS90UB964-Q1EVMTDA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1045515/tda4vm-ds90ub964-q1evm-connect-to-tda4vm-evm-j7x-commmon-board-or-sk-tda4vm

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:DS90UB964-Q1DS90UB964-Q1EVMTDA

您好,

   我已查看 DS90UB964-Q1 EVM/J7X 通用板/SK-TDA4VM 用户指南。

CSI 接口是 J7X 通用板上的 J52/J48和 SK-TDA4VM 上的 J24

 DS90UB964-Q1 EVM 上的 CSI 接口为 J6/J7。  

列出的信号可以是引脚对引脚的。 但所有 Samtec 连接器都是母子板连接器、未配对。

是否有适合它的 Samtec 电缆?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应订购 DS90UB964-Q1EVMTDA、而不是  DS90UB964-Q1 EVM。 很容易让我感到困惑。