This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5746:器件型号差异

Guru**** 1472595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1045446/am5746-differences-in-part-number

器件型号:AM5746

您好的支持团队、

如果定制板从 AM5746ABZXA 更改为 AM5746ABZXEA、
正确的做法是不会影响页面、因为器件型号的唯一差异如下?

E:支持所有工业协议(基本协议加上 EtherCAT 从站和 POWERLINK 从站)

空白:启用基本工业协议

此致、
卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanae、

    [引用 userid="36258" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1045446/am5746-differences-in-part-number ]\n 如果定制板从 AM5746ABZXA 更改为 AM5746ABZXEA、
    由于器件型号的唯一差异如下、艺术品不会受到影响是否正确?

    正确、电路板设计无变化。 这只是两者之间 Efuse 编程的一个差异

    此致

    葡萄园