This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5402:TMS320VC5402PGE100边界扫描无法读取代码 ID

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1043020/tms320vc5402-tms320vc5402pge100-boundary-scan-can-not-code-id-read

器件型号:TMS320VC5402

您好!

我想在边界扫描模式下操作定点数字信号处理器 TMS320VC5402PGE100。 很遗憾、它不起作用、因为它无法读取 ID。 我进行了以下设置、这就是链(图位于附件中)引脚14是 EMU0、引脚16是 TRST、引脚18是 EMU1的方式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表(https://www.ti.com/lit/gpn/tms320vc5402)中包含有关边界扫描的注意事项。

    您是否遵循了边界扫描测试所需的步骤?

    您是否使用最新的 BSDL 模型? 可从以下网址获取: https://www.ti.com/lit/zip/sprm062

    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我认为是这样。 引脚 EMU0和 EMU1为高电平、TRST 短接至低电平并在该高电平之后。

    是的、我使用最新的 BSDL 模型。 我不知道问题是什么

    此致、
    Barbara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Barbara、

    我将对此进行研究、并很快与您联系。

    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Barbara、

    好的、那么 TRST、EMU0和 EMU1/off 的时序与本应用报告中所述的时序类似吗? https://www.ti.com/lit/pdf/spra379

    您是否在示波器上看到过此信号?

    您使用什么软件工具进行边界扫描? 工具设置有哪些选项?

    您是否尝试过其他电路板? 此工具是否可与其他电路板或 SOC 正常配合使用?

    此致、
    弗兰克