This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:OMAP-L138内部存储器

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, TMS320C6671, TMS320C6670

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1043447/omap-l138-omap-l138-internal-memory

器件型号:OMAP-L138
Thread 中讨论的其他器件: TMS320C6671TMS320C6670

您好!

我最近开始使用 OMAP-L138 LCDK。 之前、我使用的是 DSKC6416T 定点 DSP、该 DSP 具有1MB 的内部存储器、但由于它是浮点、因此切换到了 OMAP L138。  

我的查询与 DSP 芯片的内部存储器大小有关。 OMAP-L138具有256KB 的内部存储器、不足以容纳我的代码大小。  

我已经尝试使用 OMAP L138 LCDK 的外部存储器、但随后会增加代码执行周期。  

我想问、是否有任何与 OMAP-C6748相关的 DSP 版本是浮点版本以及大型内部存储器?   

请向我推荐任何...

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Waseem、

    您能否澄清一下、对于您的应用而言、足够大的内部存储器大小是多少?

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至少500KB、超过500KB 将会像 C6416T 中的情况一样好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Waseem、

    开始  之前、我将介绍 C667x 器件、包括 TMS320C6670和 TMS320C6671。

    这些器件具有超过512KB 的片上存储器以及浮点 DSP。

    此致、

    Kyle