This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:EDMA-MCSPI4

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1041319/am5728-edma-mcspi4

器件型号:AM5728

您好!

在 DSP 处理器中工作时、我可以触发 EDMA 事件到其他处理器、如 ARM-Cortex A15吗?

是否可以按时间触发此事件? 或者、每当我通过 EDMA 从 SPI 模块接收到1MB 的数据时、

如果可能、如何实现??? 请指导我完成此操作

此致、

Dheeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AM5728中有不同的 EDMA 实例、例如系统 EDMA、DSP 内部 EDMA 和 EVE 内部 EDMA。

    只有系统 EDMA 中断才能通过 IRQ_crossbar 寄存器路由到 A15。

    有一个传输完成中断 EDMA 可以触发。

    更多详细信息、请参阅 AM5728 TRM 第16.2章 EDMA。

    此致、
    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    感谢您的回答。 尝试该方法并返回给您