This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:RGMII1 IOSET SysConfig

Guru**** 2017950 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1042821/am6442-rgmii1-ioset-sysconfig

器件型号:AM6442
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

我使用了较旧的 SysConfig 工具来多路复用 AM6442。 新的系统配置工具似乎表示我的多路复用选择具有"资源冲突"、表示我的 RGMII 多路复用"对 RGMII1_IOSET2无效"。 请参阅随附的图片以了解我正在执行的配置、请记住、这是此屏幕截图中配置工具上唯一复用的内容。 RGMII 的一个实例。

我不理解的是、数据表中显示该多路复用与表7-33中的 IOSET2匹配。  

想知道这是否是 sys config 工具中的错误?

谢谢、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    此 RGMII1_IOSET 问题已解决。 更新的 AM64x_beta deviceData 将反映在下一个 SysConfig-PinMux 工具版本中(~1-2天)。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zackary