This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:使用 M4F 的主域 UART

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1042069/processor-sdk-am64x-using-main-domain-uart-from-m4f

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、团队、

我想知道是否可以在 M4F 上下文(MCU 域)内使用主域中的 UART0。
SysConfig 似乎会禁用 cortex-M4的所有主域外设。 请您解释一下吗?

此致、

  Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    根据表12-607和图12-236、MAIN_UART0仅用于主域。 它位于 CMASS0总线上、而 MCU_UART0仅用于 MCU 域。 它位于 MCU_CBASS0总线上。

    根据 TRM 的第1.4节、它用于将 MCU 岛与 SoC 其余部分的故障隔离。

    此致、

    Ming