This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMIC110:Profinet IRT IO 器件最小部件

Guru**** 1761415 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1041531/amic110-profinet-irt-io-device-minimum-parts

器件型号:AMIC110

对于小型传感器(IO 器件)、我们搜索小型解决方案以进行 Profinet IRT 通信。 我们唯一要做的是、提供100字节的1kHz 数据。 据我所见、AMIC110可能是我们实现这一目的的最佳解决方案。 处理器必须支持 CC-C IRT。 对于与传感器的内部通信、必须至少有一个 SPI 通信可用。 我们的计划是、通过 SPI 将100字节发送到 AMIC110、然后从此处发送到 Profinet Stack。

在 PCB 上添加芯片需要额外的硬件是什么? 我认为以太网有两个 PHY。 还有事吗?

是否有针对此芯片的示例实现?

Tks 和此致
Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    对于 AMIC110上的 PROFINET、您还需要外部存储器(DDR3L 或其他)。 TI 提供了在 ICSS-PRU (https://www.ti.com/tool/download/PRU-ICSS-PROFINET-SLAVE#downloads )上运行的 PROFINET 固件,但您将需要来自的软件堆栈,例如 TMG、Kunbus 或 Port。 SDK 包括堆栈的演示版本。

    要获得最小的外形尺寸,请访问 https://www.ti.com/product/AM2432 。 您可以使用外部存储器在11mm x 11mm 封装型号中运行 PROFINET CC-C 器件、也可以将该版本与 TI 的堆栈配合使用。 也可以使用第三方堆栈。

     Pekka