如何在 TI-RTOS SDK 的 ARM 内核中构建、运行和测试 K2G UART 示例项目?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如何在 TI-RTOS SDK 的 ARM 内核中构建、运行和测试 K2G UART 示例项目?
要为 K2G 器件运行 UART 示例、请确保满足必要条件。
现在、将 CCS 项目导入 CCS 并继续
对于硬件连接、
EVM DIP 开关设置,SW3:0 0 0 0 0
我们可以通过小型 USB 进行连接、通过 J1 (板载调试仿真器使用的其他小型 USB 端口(J3)进行连接。
在"Windows OS (Windows 操作系统)"的"设备管理器"部分中、有两个可用于 UART 的迷你 USB 端口(CP2105芯片组、请参阅设备管理器图像以供参考)
编号最小的端口是 UART 端口。 
编号最大的端口是 BMC 端口。
这些项目中使用的 UART 配置为"8N1"(数据位= 8、奇偶校验=无且停止位= 1)和波特率为"115200"。 
要为"EVMK2G"创建目标配置、请参阅 URL https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/791/t/1135633
3.目标连接成功后,将 UART ARM 项目加载到 K2G 的 ARM 内核中
"UART_BasicExample_K2G_armExampleProject" 打印由返回终止的16个字符串 ("Enter") 
UART_BasicExample_K2G_armTestProject 运行21个测试用例、如果测试用例失败、则会退出程序。 
UART_BasicExample_K2G_armDMATestProject 运行21个 DMA 测试用例、 如果测试用例失败、则会退出程序。 
如需文档、代码参考、用法和其他 UART 驱动程序定义、请打开 TI-RTOS SDK 随附的网页(使用任何浏览器)
驱动程序 API:"{TI_RTOS_K2G_INSTALLATION}/pdk_k2g_4_0_16/packages/ti/drv/uarts/docs/doxygen/html/files.html"
CSL API:"{TI_RTOS_K2G_INSTALLATION}/pdk_k2g_4_0_16/packages/ti/CSL/docs/doxygen/html/group__c_s_l__u_a_r_t.html"
谢谢、此致、
Rajarajan U