This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320C6678-HIREL:SGMII PHY

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: SM320C6678-HIREL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1134472/sm320c6678-hirel-sgmii-phy

器件型号:SM320C6678-HIREL
主题中讨论的其他器件: DP83869

SM320C6678-HIREL 具有 SGMII、且工作温度低于-55C、我需要使 SGMII PHY 在-55C 下工作、您能帮我找到一个吗? 或者 是否有在-55C 下运行的 SGMII 至 RGMII 转换器和 RGMII PHY?  

这是两种方法、工作温度低于-55C

SM320C6678-HIREL  -> SGMII PHY -> RJ45

2. SM320C6678-HIREL -> SGMII 至 RGMII 转换器-> RGMII PHY -> RJ45

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将您的查询通知硬件专家。

    感谢您的耐心等待。

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    我认为我们没有任何能够在-55°C 以下运行的 PHY。

    这适用于什么类型的应用?

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro、

    这适用于飞机的 Satcom 终端设备、我们的工作温度范围要求为-55°C 至125°C、用户只能使用千兆位以太网来了解终端是否处于活动状态。 我们至少要让以太网在 冷启动-55C 期间以较慢的速度运行、然后在温度升高(例如-40C 或-30C)时能够运行千兆位以太网。 TI 是否可以提供任何解决方案? 我们还在寻找基于 ARM 的微处理器、它可以在-55°C 至125°C 的工作温度范围内取代 NXP 微处理器 iMx8M Plus (MIMX8ML4CVNKZAB)。

    Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    我们有 DP83561: https://www.ti.com/product/DP83561-SP

    它满足您的-55C 要求、但没有 SGMII。

    我们还提供了 DP83869: https://www.ti.com/product/DP83869HM

    它具有 SGMII、但不满足-55C 要求。 (-40 - 125C)

    我不知道我们生产的任何 SGMII 至 RGMII 转换器。

    此致、

    Alvaro