请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM SDK 版本:07_03
我尝试通过设置 /sys/class/gpio/gpio 值来设置 GPIO 平衡点
root@j7-evm:/sys/class/gpio/gpio343# echo 0 > value root@j7-evm:/sys/class/gpio/gpio343# cat value 0 root@j7-evm:/sys/class/gpio/gpio343# devmem2 0x60003c /dev/mem opened. Memory mapped at address 0xffffbafb0000. Read at address 0x0060003C (0xffffbafb003c): 0x00000000 root@j7-evm:/sys/class/gpio/gpio343# echo 1 > value root@j7-evm:/sys/class/gpio/gpio343# devmem2 0x60003c /dev/mem opened. Memory mapped at address 0xffffb9790000. Read at address 0x0060003C (0xffffb979003c): 0x00000800 root@j7-evm:/sys/class/gpio/gpio343# cat value 0
我发现 reg 中的值在将值设置为1后发生了变化,而/sys/class/gpio/gpio 中的值没有变化
我还需要进行其他配置更改吗?