This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5749:从 SDCard (16GB)引导的内核在定制板上挂起类似的 IDK。

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: BEAGLEBOARD-X15, AM5728
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1136222/am5749-kernel-booting-from-sdcard-16gb-hang-on-custom-board-similar-idk

器件型号:AM5749
Thread 中讨论的其他器件:BeagleBoard-X15AM5728

你(们)好。

最近、我下载 TI-Processor-SDK-Linux-am57xx-EVM-08_02_01_00并在 VMware-Ubuntu 18.04LTS (64位)中成功安装。

我在"make linux"、"make u-boot"和一些 make 命令上成功。

因此、我使用"sudo ./bin/create-sdcar.sh 命令创建 SD 引导卡、并成功终止。

接下来、我将 SD 卡插入自定义板、sysboot 选项将设置 SD 卡引导。

在这里、我会遇到如下所示的一些错误消息。

我仔细阅读了此论坛并发现了一些与线程相关的 SD 卡 UHS 问题。

我验证某些 DTS 文件中的"no-1-8-v"选项、但这些选项已在中。

现在、我不知道什么操作对我有帮助。

可以帮帮我吗?

下面是引导消息、我得到了什么。

e2e.ti.com/.../Booting-Log_2D00_20220919.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为 SEEPROM 标头数据设置的 U-boot 源码默认值已更改。

    因此 U-Boot 的第一个日志按如下方式更改、引导步骤会更进一步。

    我的改变是

    1)${uBoot}/board/ti/am57xx/board.c:

    void do 板检测(void)

      //设置默认的 SEEPROM 标头值

      …

    =================================================== U-boot 日志===

    U-Boot 2021.01-00003-g16d964ac27-DI脏(2022年9月21日- 20:50:46 +0900)

    CPU:DRA762-GP ES1.0 ABZ 封装
    型号:TI AM5728 BeagleBoard-X15
    电路板:AM574x IDK REV 1.0A
    DRAM:2GiB
    MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.