Thread 中讨论的其他器件:BeagleBoard-X15、 AM5728
你(们)好。
最近、我下载 TI-Processor-SDK-Linux-am57xx-EVM-08_02_01_00并在 VMware-Ubuntu 18.04LTS (64位)中成功安装。
我在"make linux"、"make u-boot"和一些 make 命令上成功。
因此、我使用"sudo ./bin/create-sdcar.sh 命令创建 SD 引导卡、并成功终止。
接下来、我将 SD 卡插入自定义板、sysboot 选项将设置 SD 卡引导。
在这里、我会遇到如下所示的一些错误消息。
我仔细阅读了此论坛并发现了一些与线程相关的 SD 卡 UHS 问题。
我验证某些 DTS 文件中的"no-1-8-v"选项、但这些选项已在中。
现在、我不知道什么操作对我有帮助。
可以帮帮我吗?
下面是引导消息、我得到了什么。