This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] 66AK2G12:如何在 K2G EVM 上运行 McBSP 环回测试?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1136199/faq-66ak2g12-how-to-run-mcbsp-loop-back-test-on-k2g-evm

器件型号:66AK2G12

您好!

如何在 K2G EVM 上运行 McBSP 回路测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在 K2G EVM 上运行 McBSP 回路测试?

    ========================================================================

    先决条件 :  

    1.下载并安装"PPROCESSOR-SDK-RTOS-K2G"
     来自 https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-K2G

    (请在建议的路径中安装 SDK:C:\ti\)

    2.下载并安装 CCS 9.3 https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/9.3.0.00012

    (请在建议的路径中安装:C:\ti\)

    =====

    步骤:

    =====

    使用以下步骤生成 CCS PDK 示例。

      安装 PROCESSOR-SDK-RTOS-K2G 后、观察   PDK 软件包、C:\ti 下的"pdk_k2g_1_0_16"

    1. 启动命令提示符
    2. 转至目录  C:\ti\pdk_k2g_1_0_16\packages
    3. 运行 pdksetupenv.bat
      1. C:\ti\pdk_k2g_1_0_16\packages/pdksetupenv.bat
    4. DSPCore 示例:
      1. C:\ti\pdk_k2g_1_0_16\packages >pdkProjectCreate.bat k2G 几乎所有 DSP "C:\ti\pdk_k2g_1_0_16\packages "
    5. ARMCore 示例:
      1. C:\ti\pdk_k2g_1_0_16\packages >pdkProjectCreate.bat k2G 几乎所有 ARM "C:\ti\pdk_k2g_1_0_16\packages "
    6. 它将在 C:\ti\pdk_k2g_1_0_16\packages 下创建一个名为"MyExampleProjects"的文件夹。
    7. 您将找到即将创建的示例项目列表。 (大约总数为-92 个示例 )

    McBSP_DigLpbkevmK2Gc66ExampleProject  将是其中之一。

    4.将 McBSP 循环项目导入 CCS 并在 K2G EVM 上运行。 (==== >请按照以下视频中有关如何导入、重新构建和运行的步骤进行操作)

    连接和硬件设置:

    ===================================

    DIP 开关设置:-启动模式 SEL - SW3 - 00000 -无启动模式-适用于 CCS

    2.在 EVM 上的 XDS USB 端口和 PC-USB 端口之间连接 Mini USB 电缆。

    3. 在 EVM 上的 USB-UART 端口和 PC-USB 端口之间连接 Mini USB 电缆。

    4.禁用 DB9 UART 开关设置- SW12。

    4.在 PC 中,打开设备管理器,检测 USB-UART 连接的 COM 端口号,然后将其输入 Teraterm 或 putty。

    请观看有关如何在 K2G EVM 上运行 McBSP 示例的视频。

    在观看视频时,单击“最大化”按钮...

    e2e.ti.com/.../0458.MCBSP_5F00_K2G.mp4

    来自 McBSP 示例程序的 UART 控制台中输出日志的快照。


    此致

    Shankari G