您好、专家
客户的产品规格要求 TCP/IP 通信在25毫秒周期内传输320KB。
但是、目前大约需要37.5毫秒。 但是、目前大约需要37.5毫秒、这不符合规格。
通过 Wireshark 捕获和分析传输数据、我们发现传输时间约为37.5ms。
我们对此有一些疑问。
随附文件详细解释,但我将简要介绍我的问题的内容。
下面是该问题的简要说明。
有关详细信息、请查看随附的文档。
e2e.ti.com/.../NDK-Performance-Results.pptx
Q1:为什么 PC 端64240的窗口大小?
为什么在 PSH=1时以8192字节为单位发送数据?
您能使它每16384个周期吗?
例如、是否可以将其设置为每16384个字节?
从 PC 接收到 ACK 信号后、直到下一次数据传输的时间
启动时间很长(平均约为1.0ms)。
Q2:这次的目的是什么?
Q3:是否可以将此时间更改为更短的时间(例如、一半)或固定的时间?
我们认为,如果不缩短这段时间,我们将无法满足这些规格。
如果有其他方法、请告诉我。
此致、
Hidekazu