This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA785:QSPI 时序查询

Guru**** 2551570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1016782/dra785-qspi-timing-query

器件型号:DRA785

我发现 Td(SCLK-D1)的最小和最大计时限制值相同,这似乎是没有道理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    McSPI 时序参数的另一个问题是:为什么分离 SM6、但具有相同的最小值/最大值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第一个表是一个排印错误。  最小值=-1-P、最大值= 1-P

    第2个表是正确的。  在某个点上、值可能不同、但最终结果是它们相同。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kyle

    关于 Q9 TD (SCLK-D1) 在模式0读取序列中, 实际测试结果与 Q4 TD (CS-SCLK)相似,不符合规格最小值:-23.2ns,最大值-21.2ns。 (P =22.2ns)

    根据时序图,Q9与 Q4看起来相同,您能否帮助您从您的视图中再次确认我的测试结果是否失败?

    BR Jingcheng