This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:在 u-boot 中启用 CPSW5G

Guru**** 2554210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1021996/dra821u-cpsw5g-enabling-in-u-boot

器件型号:DRA821U

您好 TI

作为一个非常类似的主题、客户要求 TI 支持在 u-boot 中启用 CPSW5G、以通过 CPSW5G 端口支持 tftp、因为由于缺少空间、CPSW2G 已从定制电路板设计中移除。

您能否跟进 CPSW5G 激活任务以支持 u-boot?

Vineet 说、需要在 u-boot 中添加大量代码。 我们希望详细了解一下、因为目前还没有其他选择。 应为定制板在 u-boot 中启用 CPSW5G。  

我们需要 TI 对此主题提供积极支持。  

请考虑提供用于启用 CPSW5G 的热修复程序。

谢谢。

此致、  

插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI

    我们需要研究详细信息以在 u-boot 中实现该功能。  

    请为我们提供有关如何在 u-boot 中开发 CPSW5G 的指导。

    谢谢。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    [引用 userid="477602" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1021996/dra821u-cpsw5g-enabling-in-u-boot/3780552 #3780552"]请为我们提供有关如何在 u-boot 中开发 CPSW5G 的指导。

    不、目前还不可能、因为没有这样的计划。 它将涉及从 Uboot 启用虚拟 MAC 驱动程序和 EthFW 引导。

    客户电路板是否有 USB? 可以将 USB DFU 引导视为替代方案。

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    葡萄园 你(们)好

    客户电路板上没有 USB。 DFU-Util 不适用于大型文件系统。 它必须由客户进行修复。

    DFU-Util 仅适用于微小的 rootfs 大小。 通过 DFU-Util 下载1.2GB rootfieliel野 系统需要30~40分钟。

    请为我们提供调查在 u-boot 中激活 CPSW5G 的起点。

    客户需要知道唤醒 MCU2_0并在 u-boot 中下载以太网 FW、然后仿真 FW 驱动程序需要多少任务。 等等

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我在内部进行了检查。 客户需要将虚拟 MAC 驱动程序从 Linux 移植到 U-boot、并启用以太网固件的 Remoteproc 加载到 MCU 2_1。 请查看 linux/drivers/net/ethernet/ti/j721e-cpsw-virtmac.c 以供参考。

    TI 无法在 SDK 上支持此活动、客户必须自行进行移植。

    其他选项是使用 USB 以太网适配器执行引导

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineet

    感谢您的快速回复。

    我们有关于虚拟 MAC 驱动程序的问题。

    即使在 U-boot 中仅使用一个 CPSW5G 端口、他们是否需要移植虚拟 MAC 驱动程序?


    另一个有关 USB-Ethernet 的问题是、u-boot 目前是否支持它?

    谢谢。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    [引用 userid="477602" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1021996/dra821u-cpsw5g-enabling-in-u-boot/3788569 #3788569"]即使 U-boot 中仅使用一个 CPSW5G 端口,他们是否需要移植虚拟 MAC 驱动程序?

    是的、因为替代方法是从头开始在 Linux 上编写本机 CPSW 5G 驱动程序

    [引用 userid="477602" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1021996/dra821u-cpsw5g-enabling-in-u-boot/3788569 #3788569"]关于 USB 以太网的另一个问题是,u-boot 目前是否支持它?

    是的、它受支持。

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyet、

    我正在通过 Jack 为这位客户提供支持、需要更详细的指南、了解如何在 u-boot 中使用 CPSW5G。

    据我了解、由于 Remoteproc 已经集成在 SDK v7.3的 U-Boot 中、客户只需将虚拟 MAC 驱动程序移植到 U-boot、然后 通过以下方法将以太网固件的远程加载到 MCU 2_1即可。 对吧?

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-j7200/08_00_00_05/exports/docs/j7200/linux/Foundational_Components/U-Boot/UG-RemoteProc.html

    谢谢、此致、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SI、

    如前所述、目前我们不支持 Linux 或 U-boot 中的 CPSW 5G、但我们正在评估此支持请求。

    让我们脱机。 请通过电子邮件与我联系

    我将关闭这个 线程和另一个线程

    此致

    葡萄园