This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:AM4376 &放大器;eMMC

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1022769/am4376-am4376-emmc

器件型号:AM4376

我们希望通过更改可用内存来保持较旧的设计不变、 我们需要支持1GB 的存储空间。 GPMC 对 NAND 有.5GB 的限制、因此我们正在考虑使用 eMMC。
是否有支持的 eMMC 器件列表、MMC 为4.3、当前 eMMC 器件为5.+
使用 AM4376时是否存在任何复杂的5.+器件?

是否有其他建议的解决方案来增加存储器?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在选择系统组件时、需要考虑许多变量。  因此、 我们不会提出组件建议。

    您 需要 联系 eMMC 制造商以确认其5.+器件向后兼容 eMMC 标准4.3版的主机控制器设计。

    如果   您计划从 eMMC 引导、还应阅读并理解 TRM 初始化章节的 MMC/SD 卡部分中介绍的引导 ROM 要求。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何 MMC/SD 器件与 AM4376兼容?  是否有适合 AM4376的推荐部件?

    或者 TI 是否说 AM4376没有可行的 MMC 解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑有很多与 AM4376兼容的 eMMC 器件。  我只是说、系统设计人员应该选择向后兼容 AM437x 支持的旧版 eMMC 标准的 eMMC 器件。  我们不会提出具体的组件建议。

    此致、
    Paul