This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:编译时出错- plat/dmtimer.h:无此类文件或目录

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1021812/processor-sdk-am335x-error-in-compilation---plat-dmtimer-h-no-such-file-or-directory

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:TPS65910

你(们)好

我使用 的是 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-07.03.00.005、它具有 Linux 内核 5.4.106-g023faefa70

我正在尝试添加一个需要 dmtimer.h 的模块 我想这个文件是旧内核的一部分、因为我现在看到这个文件在这个位置

arch/arm/plat-omap/include/plat/

我手动添加了此文件、但现在我遇到了错误、如所示

致命错误:plat/dmtimer.h:无此类文件或目录

是否有人可以帮助我解决此错误

这与 ticket 类似:" 使用 TI SDK 编译时找不到 Linux/TPS65910:DMTimer "、但由于一些网络问题、我无法通过"提出类似问题"打开 TT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shrinivas、您好!

    对延迟答复表示歉意。 如果您仍需要帮助、请告诉我们。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已解决。 谢谢