This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSIDK437X:Linux SDK 07.03.00.005

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1017558/tmdsidk437x-linux-sdk-07-03-00-005

器件型号:TMDSIDK437X

按照有关 构建我运行的 SDK 的入门指南(software-dl.ti.com/.../Top_Level_Makefile.html)、在尝试运行 make 时出现以下错误

osbox@osbox:~μ C/ti-processor-sdk-linux-am437x-evm-07.03.00.005$ sudo make

构建条形码 ROI
===================================
make[1]:输入目录'/home/osboxes
make[1]:makefile.build:没有这样的文件或目录
make[1]:***没有规则使目标'makefile.build'成为'Makefile.build'。 停下。
make[1]:离开目录'/home/osboxes
Makefile:513:目标'Barbare-ROI'的配方失败
制造:***[条形码-ROI]错误2.

作为一个附带问题、关于整个指南中的平台和机器参数、我是将它们保留为 EVM 还是需要更改为我正在使用的特定 IDK 板?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您以常规用户身份安装 SDK、则不应使用"sudo"。 根据文档、您只需调用"make"即可。  

    [引用 userid="488830" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1017558/tmdsidk437x-linux-sdk-07-03-00-005作为一个附带问题、关于整个指南中的平台和机器参数、我是要将它们保留为 EVM 还是需要更改为使用的特定 IDK 板?

    您应将其保留为 EVM。 Linux 对两者使用相同的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    在没有 sudo 的情况下重做了所有操作、很遗憾、我仍然会遇到相同的错误。
    我不需要这个特定的示例、但不能很清楚如何跳过它的构建。

    编辑:我从 makefile 中删除了对条形码 ROI 的引用、并构建了该文件。 该示例不包含在 SDK 中、也不会错误地添加到 makefile 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oliver、

    感谢您在默认"make"命令中报告此行为。 我已在 AM437x 上复制您的结果、并将提交错误报告。

    此致、

    Nick