This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3357:功率耗散估算

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3357
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1020904/am3357-estimation-of-power-dissipation

器件型号:AM3357

大家好、  

您能为以下客户问题提供帮助吗?  

为了计算表面温度的结温、我需要估算 AM3357应用的功耗。

我们订购的 AM3357BZCZD60 (118865)是-40...90°C 类型:

在数据表中、结与顶部之间的热传递电阻最大值指定为0.8°C/W:

顶部温度测量非常容易(以外壳为中心)、然后我将这些数据放入公式中:

然后、我可以说、如果我们在规格中运行处理器。  我尝试一次填写下载中提供的 PET Excel。 您能根据我的计算性能吗?e2e.ti.com/.../Kopie-von-Power_5F00_consumption-am335x_5F00_pet_5F00_input_5F00_2.xls

谢谢  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月  

    您是否未从 PET 获得功率估算值?  

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:  

    我认为我的客户无法运行宏、因为宏在他的公司中被阻止。  

    此致  

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月

    您可以代表他们提交。 流程已记录在以下位置: https://www.ti.com/tool/POWEREST

    保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:  

    我尝试过、但工具未发送预期的报告。 他们是否对该工具有任何疑问?

    此致  

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将提交测试并告知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Paul、  

    您是否有结果

    谢谢  

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有,从来没有收到结果。  我再次运行、并附上结果。  

    e2e.ti.com/.../am335x_5F00_pet_5F00_input_5F00_2.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:  

    非常感谢。 也许我的垃圾邮件过滤器由于.xls 附件而删除了电子邮件。 昨天、我尝试将文件作为.xls 转发给客户。 之后,我得到了一个自动答复,认为由于文件格式,电子邮件已从客户电子邮件服务器中删除。 也许应该更新 PET 工具以以更新的 xlsx 格式发送文件、以防止出现这些情况。  

    此致  

    1月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将转发反馈。  

    保罗