This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3357:功率耗散估算

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3357
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1020904/am3357-estimation-of-power-dissipation

器件型号:AM3357

大家好、  

您能为以下客户问题提供帮助吗?  

为了计算表面温度的结温、我需要估算 AM3357应用的功耗。

我们订购的 AM3357BZCZD60 (118865)是-40...90°C 类型:

在数据表中、结与顶部之间的热传递电阻最大值指定为0.8°C/W:

顶部温度测量非常容易(以外壳为中心)、然后我将这些数据放入公式中:

然后、我可以说、如果我们在规格中运行处理器。  我尝试一次填写下载中提供的 PET Excel。 您能根据我的计算性能吗?e2e.ti.com/.../Kopie-von-Power_5F00_consumption-am335x_5F00_pet_5F00_input_5F00_2.xls

谢谢  

1月