This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM 中的 GPU 是否支持 OpenCL 或 Vulkan?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1023246/tda4vm-does-the-gpu-in-tda4vm-support-opencl-or-vulkan

器件型号:TDA4VM

大家好、

TDA4VM 中的 GPU (PowerVRRegisteredSeries8XE GE8430)是否支持 OpenCL 或 Vulkan?

如果是、我们可以从哪里获得一些演示? 或者、TI 专家能否提供一些演示?

BR、

兰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     根据   官方网站的描述、GE8430似乎支持 OpenCL 和 Vulkan。  www.imaginationtech.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然 GPU 与 OpenCL 和 Vulkan 兼容、但我们在 Linux SDK 中不支持它。 我们目前没有支持 OpenCL 的计划。 Vulkan 可能在未来的 SDK 中受支持、但我们还没有时间表。 您对哪种操作系统感兴趣? 如果是 Linux、并且有业务需求、请联系您在 TI 的业务联系人进行讨论。 如果您打算使用 QNX、我们建议您联系 QNX 以了解您的要求。

    如果您只是查找示例以供参考或熟悉 API、则可以访问 https://github.com/powervr-graphics/Native_SDK

    但请注意、截至目前、Vulkan 和 OpenCL 示例在 EVM 上不起作用。

    此致

    Hemant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  感谢你的答复