This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:1920x1080pix 60fps 原始12位 FPD-Link3输入至 DS90UB926Q

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: J721EXCPXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1023042/tda4vm-1920x1080pix-60fps-raw-12bit-fpd-link3-input-to-ds90ub926q

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:J721EXCPXEVM

各位专家:

FPD-Link3解串器  DS90UB926Q 似乎安装在 J721EXCPXEVM 上、并且支持720p 分辨率。
它是否支持"1920x1080pix 60fps RAW 12位 FPD-Link3"输入?

感谢您的检查。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitoshi、

    根据以下规格、它可以高达85MHz、 这不足以实现1080p60分辨率。

    https://www.ti.com/product/DS90UB926Q-Q1

     此外、SDK 目前不支持并行输入。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    感谢您的快速检查。
    此致、
    Hitoshi