This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:将 GPMC 用于多个 FPGA 连接

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1022123/am3352-using-gpmc-for-multiple-fpga-connecting

器件型号:AM3352

您好!

我们以前使用  GPMC 的16位同步非多路复用模式将 AM3352连接到单个 FPGA。 我们将 CS0用于该单个 FPGA。 只需使用单个 CS、尺寸就足够了。

现在我们需要扩展到3个 FPGA、我们是否可以使用不同的 CS 信号来扩展 FPGA? 针对 FPGA1的 CS0、针对 FPGA2的 CS1、针对 FPGA3的 CS2。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您已经了解了 GPMC 的预期用途。 数据表指定了假设信号上负载为3pF 至30pF 的时序。

    确保3x FPGA 以及与这些引脚的任何其他连接保持在30pF 以内。 由于 SYSBOOT 负载与 GPMC 地址信号复用、因此也应考虑它们。

    此致、
    标记