This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:IO-Link 主站示例项目-分线板的订购号是多少。

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64DC01EVM, AM2431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1020254/am6442-io-link-master-example-project---what-is-the-order-numbers-for-breakout-boards

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:TMDS64DC01EVMSK-AM64AM2431

尊敬的 TI 支持:

1)

 software-dl.ti.com/.../page_quickstart.html 上的链接

评估 IO-Link 主站所需的条件如下。

连接评估板

  • 通过      J2   J3将 IO-Link/分线板 TMDS64DC01EVM 连接到 AM64x EVM 板
  •   AM64x EVM 连接  12V  电源。
  •   IO-Link/分线板 TMDS64DC01EVM 连接  24V  电源。
  • 使用两根连接 到 J26 UART 的 micro-USB 电缆将评估板连接到计算机
    (用于 IOLink SMI 通信)和  J28 JTAG  (用于上载和调试)。  

我有 SK-AM64板、我可以运行演示并将其连接到 IOL_Master_GUI 应用。 可以在 SK-AM64上评估 IO-Link 主站吗? 您能否共享可订购 IO-Link/分线板的链接。 是否有关于如何将 分线 板连接到 SK-AM64的指南?

2)

第二个问题是关于 UART。

根据 https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/latest/exports/docs/api_guide_am64x/RELEASE_NOTES_08_00_00_PAGE.html 、不支持 UART DMA。

UART R5F、M4F 是的 基本读取/写入、轮询、中断模式、 未测试硬件流控制。 不支持 DMA 模式

这是否也会影响 AM2431器件型号? UART 外设的 DMA 是否完全不可能? 我们计划在未来将器件型号缩减到该数量。 我们将运行两个通过 UART 进行通信的任务。 一种方法是以>100kbps 的波特率进行基于轮询的传输,并且必须实现实时响应。  第二种是以>1Mbps 的波特率进行通信,这并不是很重要,因此我们计划通过 DMA 卸载它,并使 MCU 可以自由地进行轮询。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    [引用 userid="126692" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1020254/am6442-io-link-master-example-project---what-is-the-order-numbers-for-breakout-boards ]SK-AM64上的 IO-Link 主站是否可以评估? [/报价]

    不可以、SK 电路板没有相应的连接器 J2和 J3。