This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:从网络引导 Linux

Guru**** 2549200 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1019947/dra821u-booting-linux-from-the-network

器件型号:DRA821U

您好 TI

有一个客户想要激活的请求。

请告诉我们从网络引导 Linux 的详细信息。

我们参考了 SDK 文档3.1.3.6。 但是没有 DRA821U 特定的说明。

https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-j7200/07_03_00_04/exports/docs/j7200/linux/Foundational_Components/U-Boot/UG-Network.html

您能否提供有关 TFTP 引导和 NFS 根文件系统支持的适当信息?

他们希望激活从网络引导 Linux 功能。

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-j7200/07_03_00_04/exports/docs/j7200/linux/Overview/Run_Setup_Scripts.html?highlight=tftp

    请检查以上内容吗?

    -凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们确实遵循了它。

    您能否澄清如何在 u-boot 中引导内核和文件系统?

    谢谢。

    此致,

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    您需要在 j7200 SDK 中运行 setup.sh 脚本。

    CD $PSDK_DIR
    setup.sh

    这将提示您多个问题、选择 NFS 和 tftp。 这将会
    设置 tftp 和 nfs 服务器,并在 nfs 路径中相应地设置文件系统
    如脚本中所示。

    您能否确认您是否已运行该操作?

    从以下位置选择 bootargs: e2e.ti.com/.../3431453

    -凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    感谢您的回复。

    该程序已成功完成。

    我们需要知道 u-boot 提示符中的命令指令来启动内核和 NFS 根文件系统。

    当前 U-boot 刷写到 eMMC 中。 然后需要使用 tftp 从网络加载内核和 NFS 文件系统。

    只需在 u-boot 提示符下启动内核和 NFS 文件系统。 似乎只有 CPSW2G 在 u-boot 中工作。 连接电缆时、LED 闪烁。  

    请告诉我们配置网络和从网络加载内核和文件系统的详细步骤。 我们无法从 SDK 文档中找到为 TDA4和 DRA82x 指定的信息。

    我将从上面给出的链接中检查 bootargs。  

    非常感谢。

    此致、

    插孔