This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J7200:OSPI 闪存:CAN-Ethernet 网关演示

Guru**** 2546400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1019242/processor-sdk-j7200-ospi-flash-can-ethernet-gateway-demo

器件型号:PROCESSOR-SDK-J7200

您好 TI

用于 J7200 EVM,CAN 以太网网关演示  

CAN-ETh-User_Guide.MD (TI.com)

我们已经完成了 tidoot3.bin、tifs.bin、app_switch2.appimage 和 nor_spi_patters.bin 的 OSPI 闪存。

此外、在 EVM 板上进行以下设置、UART J45/J43也连接到 EVM 板

SW8 = 01000001 SW9 = 00011000

引导后,控制台没有日志输出。 似乎该程序没有成功启动。

是否还有其他需要设置的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试在 OSPI 上引导任何应用程序? 我想了解您是遇到网关问题还是设置存在基本问题

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Vineet

    对于应用程序,我们使用以下3条命令来构建 CAN_eth_gateway_app_MCU2_1_release.xer5f、app_remotesmutescfg_server_ccs.xer5f 和 CAN_traffy_Generator_app_mcu1_0_release.xer5f 。

    sudo make -s ethfw_all build_SOC_list=J7200 SOC=j7200

    sudo make -s CAN_eth_gateway_app Board=j7200_EVM SOC=j7200

    sudo make -s CAN_traffics_generer_app Board=j7200_EVM core=mcu1_0 SOC=j7200

    然后使用 gen_combined_image.sh 生成 app_switch2.appimage、 如下图1所示。

    这3个应用程序在 gen_combined_image.sh 的脚本文件中进行了说明。

    图1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在《CAN 以太网 用户指南》中发现错误。 它将 xSPI 引脚设置提到为

    • SW8 = 01000001
    • SW9 = 00011000

    但实际值是(来自 PDK 用户指南)

    • SW3[1-8]= 0xxx xxxx
    • SW8[1-8]= 1000 0010
    • SW9[1-8]= 0011 0000

    您可以尝试一下并告诉我吗?

    我在 SDK 发布之前测试了编译和二进制文件。

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Vineet

    它可以正常工作,非常感谢。