This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2HF:关于导入工具 sampleInData

Guru**** 665180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1016368/tda2hf-about-import-tool-sampleindata

器件型号:TDA2HF

您好,

 我对导入配置参数有两个问题:

(1).SampleInData 是否 支持视频输入或  个图像?

(2)如果支持 samplpleInData、如何设置以及如何准备视频和图像?

  有关 Caffe-Jacinto 量化测试的其他问题:

我测试 imagenet_jacintonet11v2_iter_160000.caffemodel 并设置   quantize:true 在 deploy.prototxt 中,保存 pool5的输出,然后删除 quantize:true,再次保存 pool5的输出,

结果是一样的。"量化:真"似乎不起作用。因此、如果 量化:真 有效、输出会发生什么情况?

谢谢、

陈 POCA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen POCA、

    1.您可以在导入配置文件中设置"numSampleInData"变量,并在推断配置文件中设置"numFrames"变量以运行多个映像。

     2.您可以串联多个图像以  准备多 个图像输入

    在 GitHub (https://github.com/tidsp/caffe-jacinto-models)中的"caffe_Jacinto_models\workeding\image_classic\imagenet_jacintonet11v2"文件夹中提供了测试结果、请参阅"test_quantiting"和"test"文件夹中的"run.log"。

    谢谢、

    Praveen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    我 之所以设置 numSampleInData 变量>1,是因为导入过程不是推理。如果 numSampleInData>1,我是否可以将 sampleInData 设置为多个图像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、如何将多个映像设置为样本 InData?使用 txt 文件列出 映像路径?或将多个映像串联到一个.y 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     将多个映像连接到一个.y 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我的回答很晚、感谢您的回答。我还有一个问题、如果使用多个图像来处理 samplpleInData、这是否会提高  量化的效果和通用性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。