This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:通过 USB 提供 FASTBOOT 支持

Guru**** 2013480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1019308/tda4vm-fastboot-support-over-usb

器件型号:TDA4VM

尊敬的 TI:

我想知道 MMC 引导模式是否支持通过 USB 进行快速引导。

如果支持、请分享相关文档。

这是我的 SDK 版本。

PROCESSOR-SDK-RTOS-J721E_07.03.00.07
PROCESSOR-SDK-LINUX-J721E_07.03.00.05

此致、

Jaewook

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaewook、

    当您说 fastboot 时、预期的提示时间是多少?
    支持 MMC 引导模式、但不支持此类快速引导。

    如果您可以描述您的要求、则可以在上轻松回答
    提供支持。

    -凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerty、

    我的意思是 fastboot 是用于通过 USB 更新二进制文件的 Android fastboot。

    谢谢、

    Jaewook

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaewook、

    我确认不支持通过 USB 更新二进制文件的 Android fastboot。

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerty、

    感谢您的确认。

    在使用 USB 的二进制更新方法中、是否可以使用 USB DFU 代替 fastboot?

    谢谢、

    Jaewook

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-jacinto7/07_03_00_05/exports/docs/linux/Foundational_Components/U-Boot/UG-DFU.html

    如果没有其他问题、您可以单击验证答案。

    此致、
    基尔西