This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6455:PCI 自动初始化

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6455

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1017933/tms320c6455-pci-auto-initialization

器件型号:TMS320C6455

PCI_EEAI 引脚已启用、可从 EEPROM 自动加载 PCI 寄存器。  如果我们将0x403 (REVISION_ID)从0x1更改为0x2、则需要确认是否存在可靠性问题。  我假设 EEPROM 中应该可以进行此类更改、DSP 应该能够自动将此修订版 ID 加载到 PCI 配置寄存器中。   我们的同事遇到一个情况、即 TMS320C6455无法启动、因为修订版 ID 已更改。   但到目前为止、我们无法再再现该问题。  您能否检查是否存在一些与之相关的错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

    我没有看到任何与此相关的 PCI 勘误表。

    除此之外、我将检查其他人是否对此有任何意见 。

    保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

    我未能找到其他信息以提供进一步指导。  

    保罗