请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 您好、TI、
到目前为止、我使用的是 RTOS 和 Linux SDK、一切都正常。
现在、我尝试了 QNX SDK (ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_03_00_07 + QNX 07.03.00 +所有3个补丁)、
按照文档中的建议配置的所有内容。
使用 make SDK 构建 SDK 正常。 然后、我将 QNX_FS_create 变为并运行到以下位置:
######## bsp ######## cp -rfL /home/jahi/ti/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_03_00_07/psdkqa/qnx/bsp/images/ifs-j721e-evm-ti.raw /home/jahi/ti/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_03_00_07/psdkqa/bootfs/qnx-ifs cp: cannot stat '/home/jahi/ti/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_03_00_07/psdkqa/qnx/bsp/images/ifs-j721e-evm-ti.raw': No such file or directory /home/jahi/ti/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_03_00_07/psdkqa/qnx/scripts/qnx_fs_create_qnx710.mk:20: recipe for target 'all' failed
我使用710 QNX 并将配置从 J7ES SR 1.1更改为 J7ES SR 1.0。
它要复制的文件不存在。 我该怎么做?
我甚至尝试将 psdkqa/QNX/BSP/images/ifs-j721e-evm.raw 复制到 psdkqa/QNX/BSP/images/ifs-j721e-evm-ti.raw
但是、由于找不到 psdkqa/qnx/resmgr/ssciclient_qnx_rsmgr/aarch64/o.le/tissci-mgr.、因此失败。
BR Jan