This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J7200:CAN-Ethernet 网关演示

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1015908/processor-sdk-j7200-can-ethernet-gateway-demo

器件型号:PROCESSOR-SDK-J7200
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好 TI

对于 J7200 EVM 的 CAN 以太网网网关演示、请执行 OSPI 老化过程。  

以下命令1~3将导致分段故障、我们找不到 命令4的文件"sysfw.bin"  

https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j7200/latest/exports/docs/gateway-demos/docs/Can-Eth-User_Guide.html#ccs_boot

请帮我回答以下问题

  sudo ./dslite.sh --mode processors -c /dev/ttyUSB2 -f Guanlin_ospi/tiboot3.bin -d 3 -o 0

sudo ./dslite.sh --mode processors-c /dev/ttyUSB2 -f Guanlin_ospi/app_switch2.appimage -d 3 -o 100000

3. sudo ./dslite.sh --mode processors -c /dev/ttyUSB2 -f Guanlin_ospi/nor_spi_patterns.bin -d 3 -o 3FC0000

 4. sudo ./dslite.sh --mode processors -c /dev/ttyUSB2–f Guanlin_ospi/sysfw.bin -d 3 -o 80000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在开始传输图像之前、您是否正在运行以下命令?

    sudo ./dslite.sh --mode processors -c /dev/ttyUSB1 -f /processors/FlashWriter /uart_ FLASH_programmer_release.tiimage -I 0 

    此致
    Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Karan

    在传输图像之前、我们已经执行了以下命令

    dslite.sh --mode processors -c /dev/ttyUSB2 -f /opt/ti/uniflash_6.3.0/processors/FlashWriter/j7200_evm/uart_j7200_evm_flash_programr_release.tiimage

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您最终是否提供了"-i o"选项? 输出是什么?

    此致

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Karan

    执行以下命令后  、传输图像期间仍会发生分割故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Karan   

    对这个问题有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在此处发送完整日志吗? 您所连接的映像能够成功传输 UART 闪存编程器。

    [引用 userid="487798" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1015908/processor-sdk-j7200-can-ethernet-gateway-demo ]1.   sudo ./dslite.sh --mode processors -c /dev/ttyUSB2 -f Guanlin_ospi/tiboot3.bin -d 3 -o 0[/quot]

    此外、我在命令中看到了一个问题、您能否提及您尝试传输的图像的绝对路径、而不是相对路径?

    此致

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Karan

    请参阅以下命令和日志文件。

    总共有五个 bin 文件传输。

    “UART_j7200_evm_flash_programmer_release.tiimage”可以成功

    针对 “tidboot3.bin/ NOT_SPI_patters.bin/app_switch2.appimage ”的三个分段故障(请参考下图1~3)

    最后一个,我们找不到文件"sysfw.bin"  

    我们在 opt 的绝对路径下安装 CCS。 这些说明也在该安装路径下执行。 请参阅下图4。 是这样吗?

    e2e.ti.com/.../Log_5F00_app_5F00_switch2.txt.txte2e.ti.com/.../Log_5F00_nor_5F00_spi_5F00_pattern.txt.txte2e.ti.com/.../Log_5F00_tiboot3.txt.txte2e.ti.com/.../Log_5F00_uart_5F00_flash_5F00_tiimage.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正上述描述错误:

    我们在 OPT 的绝对路径下安装 uniflash。 这些说明也在该安装路径下执行。 请参阅下图4。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    我将介绍通过 UART 发送的文件的路径、-f 标志后的文件应是确切的路径。 可以试试吗?

    使用具有所有二进制文件的 Guanlin_ospi 文件夹的绝对路径。

    此致

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Karan

    它可以正常工作、非常感谢、

    前面提到的有关 sysfw.bin 的另一个问题。 指南中未提及 sysfw.bin 的路径、但它可能与 tidboot3.bin 相关、如下图所示。 我们需要哪个文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正上述描述: tiboot3.bin -> tifs.bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    这是文档中的一个错误、感谢您指出这一点。

    sysfw.bin 现在被命名为 tifs.bin。 因此、您需要 tidoot3.bin、tifs.bin、app_switch2.appimage 和 nor_spi_patters.bin。

    如果需要更详细地讨论演示的功能部分、请创建另一个 e2e。 我将继续操作、并在初始闪存问题解决后关闭此功能。

    此致

    Karan