This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何使用 Yocto 在 TDA4#39;s A72上构建 ffmpeg?

Guru**** 2541330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1018706/tda4vm-how-do-i-build-ffmpeg-on-tda4-s-a72-using-yocto

器件型号:TDA4VM

请注意、这是在 SDK 7.2上进行的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    您必须在要构建的最终映像中包含 ffmpeg 的方法和依赖项。

    这是一个通用的 Yocto 问题、您可能会发现这篇文章很有用: https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/915887 、其中详细介绍了在删除/添加您不需要/不需要的组件时需要进行的更改。

    此致

    Karthik