This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA726:使用交错技术同时发送两个视频信号

Guru**** 681490 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA726
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1017512/dra726-transmit-two-video-signals-simultaneously-by-using-interleaving

器件型号:DRA726

您好!

我将 DRA726的 HDMI 输出连接到具有两个输出的视频串行器。

视频串行器 接受以下视频输入格式、以便从 一个 HDMI 信号输出两个不同的信号(每个串行器输出一个):

  • 每个 视频源的交错行
  • 交错  每个 视频源的列

DRA726 HDMI 或 VOUT 输出是否能够在本地实现此目的?

非常感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有 DSS 本身不能交错图像。 您 必须将其插入内存并将其发送到 DSS 以通过 HDMI 进行传输。

    此致、

    Brijesh