This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:关于 DRA821U R5F

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1018302/dra821u-about-dra821u-r5f

器件型号:DRA821U

请查看我的发布图片。

我已经阅读了许多有关 J7200的文档。

J7200具有4个 R5F。

在 JTAG 屏幕上、有4个 R5F (MainR50_0、MainR50_1、MCU_R5_0、MCU_R5_1)。

可能的问题是:

第一。 构建每个 R5F 的正确 cmd 是什么?

   您能否在此处列出用于构建每个 R5F 的4个命令?

   CCS 加载程序 R5F 映像格式是什么?

2。 构建 R5映像后、将其放入 SD 卡的步骤是什么?

   我们是否需要转换格式?

   用于放置我们构建的 R5F 映像的 SD 卡路径的位置是什么?

请发表评论。

BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    里约  

    我假设您使用 gmake 或 make 命令在 PDK 下构建应用程序? 如果是、支持的内核列表包括:

      mpu1_0 mcu1_0 mcu1_1 MCU2_0 MCU2_1 mpu1_1

    如您所见、主域 R5内核名称指定为 MCU2_0和 MCU2_1。  构建完成后、您的应用程序将具有三种不同的二进制格式、类似于下面的示例屏幕截图。 如果您通过 CCS 直接加载内核、则将使用.xer5f。 它与 ELF 格式的.out 相同。  

    在第2个问题上、对于 SD 卡设置、我的参考步骤为:

       pdk_j7200_07_03_00_29/docs/userguide/j7200/boot/boot_k3.html#booting-via SD 卡

    如果遇到任何问题、请告诉我。  

    此致

    Jian