This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EXEVM:VLAN 未标记帧通过指定 VLAN ID 网络接口添加了是否删除的标志位。 [Vision SDK 3.06 ][(Linux)][内核4.4.4.84+]

Guru**** 1783340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1015497/tda2exevm-vlan-untagged-frames-add-the-flag-bit-whether-to-delete-by-specifying-the-vlan-id-network-interface-vision-sdk-3-06-linux-kernel-4-4-84

器件型号:TDA2EXEVM

VLAN 未标记帧通过什么操作方法或代码位置、添加设置"删除未标记帧"的标志项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能更好地阐述您的问题吗? 您在寻找什么?

    请提供所使用的命令、网络配置和输出

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示例:使用 VLAN ID 12
    设备应支持每个接口丢弃未标记 VLANTagged 的以太网帧。
    规则应可配置。
    Linux 系统是否支持可配置性?
    如果是、如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="491221" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1015497/tda2exevm-vlan-untagged-frames-add-the-flag-bit-whether-to-delete-by-specifying-the-vlan-id-network-interface-vision-sdk-3-06-linux-kernel-4-4-84/3755609 #3755609"]设备应支持每个接口丢弃未标记 VLANTagged 的以太网帧。

    默认情况下,Linux 以太网接口接受所有数据包,但 VLAN 虚拟接口只接受标记帧。 这是否适合您?

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyet Roy,

    如果 VLAN 虚拟接口必须接收未标记的帧、我是否需要修改驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="491221" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1015497/tda2exevm-vlan-untagged-frames-add-the-flag-bit-whether-to-delete-by-specifying-the-vlan-id-network-interface-vision-sdk-3-06-linux-kernel-4-4-84/3755620 #3755620"]如果 VLAN 虚拟接口必须接收未标记的帧,我是否需要修改驱动程序?[/quot]

    要在 VLAN 接口上接收未标记的帧、您必须修改内核网络框架、它不是 TI 驱动程序的一部分。 无论如何、我都不认为这是一个好主意。

    如果您要基于 VLAN 进行筛选、请配置 GMAC 上的 ALE 以基于 VLAN 进行筛选。 您可以在 TRM 中找到详细信息。

    此致

    葡萄园