This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EXEVM:用于将 CSI-2数据输出到 HDMI 端口的简单设置

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2EXEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1017782/tda2exevm-simple-setup-for-outputting-the-csi-2-data-to-the-hdmi-port

器件型号:TDA2EXEVM

您好!

我是密歇根州的模拟应用工程师、因此我在 TDA 领域的背景很小。

基本上、我现在拥有的是一个954 EVM、它从成像仪输出 CSI-2数据。 954 EVM 使用的连接器(J24)与 TDA2EXEVM (P15)上的 CSI2摄像头输入连接器相匹配。 我对如何进行简单设置缺乏了解、以便 CSI2摄像头数据通过 TDA2x 在 HDMI 输出连接器 TP2上输出。  

您能否为我提供一些有关如何设置此设置的简单说明?

此致、

Kevin